This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:cc3200

Guru**** 2811655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/763972/ccs-cc3200-cc3200

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

lRetVal = sl_WlanPolicySet (sl_policy_connection、sl_connection_policy (0、0、0、0、0、 0)、NULL、0);

返回-7。

这意味着什么以及如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是器件内的 SDK 和 ServicePack 的哪个版本?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您已修复了由于不活动而导致的问题。 如果您有新问题、可以随时发布新主题。

    Jesu