主题中讨论的其他部件:CC3220MOD、 CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有一个基于 CC3220MODSF 的定制电路板。
我正在尝试使用 UART 从我的计算机读取/写入数据。
我可以从板写入计算机-它工作正常、但无法从板读取到计算机。
我已经用示波器检查了到达电路板上处理器的信号、它看起来很好。
我尝试使用阻止读取、使用回调函数读取以及读取 Polling、但没有任何作用:读取永远不会返回。
我曾尝试逐个发送唯一的包、并发送连续数据、但仍然相同。
是否有任何人可以"每次"使用简单 UART 读取的示例代码?
我正在使用 UART_echo 示例的代码、这里是我使用的 UART 配置:
UART_PARAMS_INIT (uartParams);
uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
uartParams.baudrate = 115200;
uartParams.stopbits = UART_STOP_ONE;
uartParams.parityType = UART_PAR_NONE;
uartParams.dataLength = UART_LEN_8;
//uartParams.readMode = UART_MODE_CALLBOACK;//用于通过回调进行的测试
//uartParams.readCallback = myCallBack;
如果有任何帮助、我们将不胜感激!
提前感谢:)
Kateline