This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:桥接接入点吞吐量

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/767789/cc3220moda-bridge-access-point-throughput

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3120

我们正在尝试创建一个网桥接入点----类似于商业 WAP,但我们需要将它嵌入小型产品中。

  • 四个站
  • 从 WiFi 桥到以太网--相同的网络,无 NAT
  • 聚合吞吐量为10Mbps (最小值)
  • 802.11g (更多标准是可以的)

该产品似乎没有以太网接口。 我是否有错误的构建块? 如我所述、对于嵌入式接入点、您会推荐什么?

如果我们希望实现更高的吞吐量(56Mbps)、我们会对该解决方案有何期待?

如果您需要更多详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    就 TI 解决方案而言、如果您需要以太网和 Wi-Fi、我们可以提供的唯一解决方案是双芯片 CC3220和 MSP432E4。 此解决方案将满足您的要求。 CC3220在 AP 模式下支持4个站点、并具有足够的 Wi-Fi 吞吐量以及802.11n 支持。

    如果您需要更高的吞吐量、我建议您查看 WiLink 系列产品。 这些是需要主机处理器的网络处理器、但它们具有更高的吞吐量以及适合 WAP 产品的功能:
    www.ti.com/.../description

    如果您需要有关这些产品的更多详细信息、或对此主题有进一步的问题、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CC3220不提供以太网接口。 如果您需要以太网+ WiFi、则可以选择 MSP432E4 + CC3120、但吞吐量将与 CC3220相同。 要获得更高的吞吐量、您需要选择 WiLink 和 Sitara 等处理器

    1月