This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:将 CC3120连接到 MSP430FR4133

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, CC3120, CC3100, MSP430FR5969, MSP430G2955, DRV8837, HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/767632/cc3120-connect-cc3120-to-msp430fr4133

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133CC3100MSP430FR5969MSP430G2955DRV8837HDC1080

你(们)好

我有这个问题。 我必须将 CC3120与 MSP430FR4133微控制器相连。
有可能吗? 如果是、要使用 CC3120的引脚是什么?

提前感谢。

最好

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davide、

    MSP430FR4133没有足够的资源(存储器)可与 CC3120搭配使用。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    感谢您的回答。

    是否有另一个组件而非 CC3120?

    谢谢
    Davide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否考虑了 CC3100?

    提前感谢
    此致
    Davide Ciannamea
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide -  

    Jan 是指 MCU 选择。 在 CC3100 SDK 中、MSP430FR5969是受支持的平台。 此器件具有64KB FRAM 和2KB SRAM。  

    相比之下、MSP430FR4133具有16kB 的 FRAM 和2kB 的 SRAM。 CC3100或 CC3120可与-FR5969配合使用。

    此外、这还取决于您的用例、正如我看到人们使用具有收发器用例的较小 MCU、如果您尝试解决该应用、MSP430FR4133或 MSP430G2955等器件应该可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Josh:
    感谢您的回答。

    此设备必须用作接入点。 那么、MSP430FR4133不是那么好?

    最好
    Davide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide -
    我认为这里的共识是、该器件的资源对于该应用用例是有限的。
    建议使用较大的电阻器、如 MSP430FR5969或类似器件。

    进一步 -您在什么上下文中将系统用作接入点? 这在 CC3xxx 器件上是受限的-它并不意味着它是 AP /路由器、就像在家庭或办公室中看到的那样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Josh:
    感谢您宝贵的回答。

    通过系统中的 SIM 卡模块、我希望能够通过 SIM 卡的移动数据计划进行互联网连接、从而将 CC3120用作接入点。

    Davide。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davide -
    CC3xxx 器件不支持双重角色-因此、如果您的目的是创建某种热点、则不可能这样做。 WL18xx + Sitara MPU 器件将更适合该用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、
    WL18xx + Sitara MPU 可以单独工作、还是需要连接到 MCU 微控制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sitara 微处理器(MPU)将取代微控制器(MCU)
    下面是一个简要概述: www.ti.com/.../sprt721.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    请提供您系统的方框图/功能图(图)。 我们可以建议最适合您需求的解决方案。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Josh。

    这给我带来了麻烦、因为我需要控制脉冲 M-Bus、LCD 显示屏、电机驱动器 DRV8837、HDC1080、SIM 卡。
    然后、我必须重做整个项目。 你怎么看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于这种类型的应用、我看到有很多 WL18xx 和 Sitara MPU。 您建议使用以下哪些选项?
    谢谢。