This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220R OTA

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/767188/cc3220-cc3220r-ota

器件型号:CC3220

您好!  

我想知道我们能否在 CC3220R 上运行 CC3220SF OTA 示例? 只需将链接器文件从 CC3220SF 更改为 CC3220?

如果没有、请说明步骤。

对于我来说、OTA 演示在我的 CC3220SF Launchpad 上运行良好。

这些证书又如何呢? 我们是否需要闪存 cc3220R 的证书才能使其与现有演示配合使用?

谢谢、

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    这是一个 OTA 指南、其中包含有关如何调整 CC3220R 项目的说明。 解压缩文件、然后在 浏览器中打开 simplelink_academe_ota_CC3220R/WIFI_OTA/wifi_ota.html。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/simplelink_5F00_academy_5F00_OTA_5F00_CC3220R.zip

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我遵循指南中提到的步骤、但遇到以下问题:

    OtaConfig:调用 OTA_SET EXTLIB_OTA_SET_OPT_VENDOR_ID、VendorDir=CC3220R_Mahesh
    OtaRunStep:来自 Ota_run 的状态:ota_run_status_check_news_version、接受并继续
    OtaRunStep:CurrentVersion=0000000000,NewVersion=20190129161909,开始下载...

    OtaRunStep:Ota_run -21004的致命错误!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    测试失败:状态= 6、事件= 17
    事件处理程序失败..!!

    状态-21004、指示 OTA_RUN_ERROR_SECURITY_ALERT

    请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    我发现了这个问题、现在它可以正常工作、实际上在 Archieve 文件中、它从以下函数返回、我将 OTA_FORCE_signature_verification 定义为 false、它开始工作。

    我认为对于 cc3220R、我们不会生成.sig 文件、这就是它此时失败的原因。

    if (ota_force_signature_verification = true)

    if (pOtaArchive->BundleCmdTable.VerifiedSignature = 0)

    _slOtaLibTrace (" TAR 中缺少签名文件\r\n);
    pOtaArchive->State = archive_State_parating_failed;
    OtaArchive_Rollback();
    返回 archive_status_error_security_alert;




    谢谢、
    Mahesh