This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120处于预调节模式的定制板 CC31xxEMUBOOST、Uniflash 未连接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC31XXEMUBOOST, UNIFLASH, CC3120BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/766698/cc3120-custom-board-with-cc3120-in-pre-regulated-mode-cc31xxemuboost-uniflash-not-connecting

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOSTUNIFLASH

你(们)好

我有一个定制板、其中 CC3120器件处于预调节模式、我正在尝试启动该板。 所有电源轨都正常。

我根据 CC3120生产线指南将 CC3120连接到 CC31xxEMUBOOST、并通过 EMUBOOST 上的 J6将其连接到 PC。

当我单击 Uniflash 上的"Connect"时、似乎无法正常工作-操作超时。  

实际上、无论我是否连接了带 CC3120的定制板、Uniflash 上的"Connect"操作都会超时、尽管我可以在器件管理器中看到 EMUBOOST 板。

我已将 CC3120上的 RX、TX、nRESET 和 GND 连接到 EMUBOOST。 NHIB 线被拉低。 这是问题吗?

谢谢、

Meenal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Meenal、

    您不应将 NHIB 拉低、因为这会使 CC3120进入休眠状态。 尝试移除该行上的下拉电阻器、看看它是否允许您使用 Uniflash 进行连接和编程。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我们现在将 NHIB 线路拉至高电平、但仍然看到"操作失败:读取数据超时"。  

    我在 EMUBOOST RX、TX 和 NHIB 线上放置了一个逻辑分析仪(连接到 CC3120的 TX、RX 和 nRESET)、并发现以下情况(CC3120无响应)

    最初、我们将 EMUBOOST 板上的 VCC 保留为3.3V (I/O 以2.5V 运行)-这是否会损坏芯片? 现在、我们已将正确的电压连接到 EMUBOOST 上 J4的引脚1。

    感谢您的任何评论、

    谢谢、

    Meenal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只是对上一篇文章的更新、我们尝试了新电路板和正确的 EMU 板电源电压。 我们仍然看到这个问题、即从 CC3120的 UART 线路上没有返回任何内容。

    我们修改了 CC3120BOOST 以创建相同的电路、但没有发现这个问题。

    非常感谢您提供任何故障排除提示!

    谢谢、
    Meenal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉-我们刚刚发现外部晶体的连接方式有问题!