This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:CC3220 OTA AWS S3

Guru**** 2553570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/767126/ccs-cc3220-cc3220-ota-aws-s3

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio


大家好、我正在尝试使用 Cloud_OTA 示例从 AWS S3服务器运行 OTA。 我正在使用临时安全身份验证进行访问。

但是、HttpClient_RecvSkipHdr 中会发生错误。

sl_socket_ASYNC_EVENT 套接字事件2、pSock->SocketEvent.Sock20数据。类型2此消息指向此定义。

#define SL_Other_SIDE Close_SSL_DATA_NOT_encrypted (2)/*远程端从安全到不安全*/

sl_socket_ASYNC_EVENT 套接字事件2、请重新启动 HttpClient_RecvSkipHdr:错误 HttpClient_Recv、状态=-452 OTA_run:下载错误、CdnClient_RecvSkipHdr 状态=-452相同的存储桶中有一个容器填充、我们可以顺利获得它。

请告诉我如何处理此错误。

谢谢你。

H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、H. Wt、

    当 HTTP 客户端执行 HttpClient_RecvSkipHdr 时、异步事件是否始终发生在同一时刻? 该错误是由于远程服务器将连接从使用 TLS/SSL 进行安全保护降级为不安全。 您将需要在远程云端调查导致此降级的原因、因为这不会源自 CC3220。 我建议您检查您的云配置、并确保它支持 TLS、并确保您在 HTTP 请求中执行正确的授权步骤以允许 TLS。

    此致、
    Michael