This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:使用 CCS 刷写的 CC3220SF 程序、在 LaunchPad 复位后擦除 Energia

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, UNIFLASH, CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/765423/ccs-cc3220sf-launchxl-cc3220sf-program-flashed-using-ccs-and-energia-gets-erased-after-reset-of-the-launchpad

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:EnergiaUNIFLASHCC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经浏览过几个文档、发现使用 CCS 和 Energia 上传的程序已存储到 RAM 中、因此在 launchpad 复位后会被擦除(实际上也是如此)。  

请告诉我如何使用 CCS 和 Energia for CC3220SF-Launchxl 将代码上传到闪存、而不是 RAM。 (Uniflash 方法以外的其他方法)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在第一行的陈述不正确。

    对于 CC3220SF 器件和 CCS、JTAG 会将代码上载到芯片内的 XIP 闪存中。 这种方式用于开发目的。 若要在复位后保持代码持久性、应使用 Uniflash。 此处介绍了如何将 Uniflash 与 CC3220器件配合使用( www.ti.com/.../swru469 )。 不使用 Uniflash 的一个选项是使用宏_SF_debug__。 有关此宏的更多信息,请访问此处( e2e.ti.com/.../2357151 )。

    目前不支持从 Energia 上传至 XIP 闪存。 您需要使用 Uniflash 和此引导程序( e2e.ti.com/.../2495478 )。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。