This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:TI 蓝牙堆栈和 BlueZ 之间的差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/766403/linux-wl1837mod-difference-between-ti-bluetooth-stack-and-bluez

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC2650WL1837AM4376

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我们计划使用 CC2650和 WL1837 (与 AM4376连接、在 Linux 上运行)构建 BLE 传感器网络。

我们了解到 WL1837支持 BlueZ (Linux 内核官方堆栈)和 TI 提供的堆栈。

请说明两个堆栈与可能的用例之间的区别。

此致、

Dhananjay Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BlueZ 是开源/Linux 本机堆栈。 请在网络中搜索 BlueZ 详细信息。 另一方面、TI Bluetopia 协议栈是一种专有协议栈、由 TI 免专利费提供。 这是 TI 官方支持的唯一堆栈、可在修复错误或添加新功能时发布。

    processors.wiki.ti.com/.../TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Getting_Started_Guide

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Hari 的快速回复。
    除了上述差异之外、我们能否比较更多的点、例如特性、两个堆栈提供的配置文件、适用的用例?
    此致、
    Dhananjay Patil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有按特性比较的功能。 TI 提供的 Bluetopia 栈在 Linux 和 MCU 环境中具有相同的感觉和类似的 API 使用。 其中、BlueZ 是特定于 Linux 的产品、由开放源码社区自行开发。

    谢谢