请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
大家好、我尝试使用计时器回调1分钟、但在60秒周期内出现错误、在10或30或更短周期内工作正常。
请找到以下代码、
Timer_Params_init (&Timer_params);
Timer_params.periodUnits = Timer_Period_US;
Timer_params.period = 120000000;
Timer_params.timerMode = Timer_Continuous_callback;
timer_params.timerCallback = Callaback;
Timer_handle = Timer_open (Board_TIMER0、Timer_params);
if (Timer_handle = NULL){
UART_PRINT ("打开计时器时出错");
}
状态= Timer_start (Timer_handle);
if (status = Timer_STATUS_ERROR){
UART_PRINT ("启动计时器时出错");
}
有什么可以帮助我使用计时器1或2分钟的时间吗?
谢谢你