This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:为 LED 供电以进行警报

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/766699/cc3220sf-launchxl-powering-an-led-for-alert

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

我正在尝试在 GPIO 引脚上实现一个信号、该信号将把另一个引脚驱动为高电平来为外部 LED 供电。 电路板 GPIO 引脚似乎没有提供足够的电压来为 LED 供电、不管怎样、我可以增加它们的输出、或者这是电路板的限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在此处提供您想要做什么的原理图? CC3220SF 芯片的电气特性可在 http://www.ti.com/lit/gpn/cc3220sf 第5.9章中找到(最大高电平源电流= 6mA;最大 低电平灌电流= 6mA)。

    通常、如果没有用于开关的晶体管、直接驱动 LED 并不是一个好主意。 LaunchPad 原理图中提供了有关如何正确执行该操作的良好示例:

    1月