This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:将 CC3120BOOST 连接到 EVM430-F67641

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, MSP430F67641, EVM430-F67641, CC3120, CC3100, MSP430FR5969, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/766649/cc3120boost-connecting-cc3120boost-to-evm430-f67641

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件: MSP430F67641EVM430-F67641CC3120CC3100MSP430FR5969MSP430F5529

我们如何将 CC3120BOOST 连接到 EVM430-F67641 (具有 MSP430F67641 SoC 的多相电表)。

据报道,有“适用于 ZigBeeRegistered、Wi-FiRegistered、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g 等无线通信标准的附加通信模块”。 2.4GHz 和低于1GHz。" 针对 EVM430-F67641。

但是、与 EVM 的1.27接头相比、CC3120BOOST 具有2.54mm 接头。 此外、引脚似乎不兼容。

如何将此 CC3120BOOST 与 EVM 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam -  

    在第56页、这里=>   您可以在原理图的左下角找到 MSP430 EVM 上 EM 头的引脚排列。  

    所有信号线路都连接了0欧姆电阻器-如果我建议、您可以使用 EM 转 BoosterPack 接头 BoosterPack  

    (我知道它与所需的内容相反)、然后将 CC3120 BoosterPack 插入其中、然后从该板上的 EM 引脚到 MSP430 EVM 上的 RF1和 RF2引脚上的相关引脚运行导线。  

    另一种选择是使用   与上述相同的电路板和导线、但不需要两个电路板上的 EM 接头的指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果我可能对软件方面有建议的话。 与 CC3120相比、MSP430更适合较旧的 CC3100。 已为 MSP430 (MSP430F5529和 MSP430FR5969)准备了 SimpleLink 驱动程序。

    1月