This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:连接 CC3220SF 时、接入点跳过信道

Guru**** 2541120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/766393/cc3220sf-launchxl-channel-hopping-by-the-access-point-while-cc3220sf-is-connected

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

当 CC3220作为基站连接时、我们正在尝试通过动态更改接入点通道来解决干扰问题。

CC3220将如何处理它? 它是否会在新通道上保持连接?  

谢谢、  

Moshe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    您是指 AP 从一个信道变为另一个信道、还是意味着有一个 AP 网络在不同信道上彼此相邻使用相同的 SSID?

    如果 AP 从一个通道更改为另一个通道:CC3220将通过检测 AP 不再连接来处理此问题、并尝试重新连接。 如果您使用的是自动连接、CC3220将从其存储的配置文件中扫描 AP、并在新通道上连接到 AP。 在收到断开连接事件后、您还可以在应用程序中手动处理此问题。

    如果您询问具有相同 SSID 的 AP 网络:每个 AP 的 BSSID 或 MAC 将不同。 您的应用可以扫描、确定要连接到哪个 AP、记住 BSSID 并手动连接到该 BSSID。 但是、它无法根据特定通道进行连接。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Sarah。