This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:如何使用 Uniflash 将.bin 刷写到 CC3200中

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/765505/ccs-cc3200-launchxl-how-to-flash-bin-onto-cc3200-using-uniflash

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我有类似的问题。 我想将.bin 文件刷写到 CC3200中。 在 Uniflash 中、如果我按下"Program"按钮、它会自动刷写 /sys/mcuimg.bin. 如何指示 Uniflash 刷写不同的.bin 文件? 还是应该用 .bin 文件替换/sys/mcuimg.bin? 在哪里可以找到/sys/mcuimg.bin?

谢谢、

Dennis

e2e.ti.com/.../599661

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    请参阅 Uniflash 指南( processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_UniFlash_Quick_Start_Guide )。

    您的.bin 文件由 CCS 生成、您可以在工作区中找到该文件(通常是工程中的 Debug 或 Release 目录)。 例如、如果您从 SDK 中将"Blinky"导入到工作区中、则编译后的.bin 为 workspace\flinky\Release\blinky.bin。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    是的、我能够找到 CCS 生成的.bin。 但是、我不知道如何指示 Uniflash 刷写.bin 文件。 当我按下"Program"按钮时、它会自动闪烁/sys/mcuimg.bin、而不询问我要选择哪个文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    上述指南的"CC32xx MCU 映像刷写"一章对此进行了介绍。 但我为您做了一些屏幕截图:

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    非常感谢您的帮助。 您的快照确实解决了我的难题。 如果我有建议、我认为可以将第一个快照添加到指南中。 导游确实非常透彻,但对第一次这样做的人来说,仍然是令人困惑的。 尤其是、配置菜单中还有一个"Image Programming"按钮。 显示/sys/mcuimg.bin 的选择确实很有帮助!

    谢谢、

    Dennis