主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC13-90、
我正在使用 LAUNCHCC3220MODASF 和 LAUNCHXL-CC13-90。 我将它们连接在一起用于 SPI、并通过它们的 XDS110调试器独立连接到 USB。 我的问题是:我能否使用40引脚 BoosterPack 连接器对电路板进行物理堆叠、并配置跳线、以便一个 Launchpad 由另一个 Launchpad 供电(安全)? 实际上、使用一个 Launchpad 作为另一个的 BoosterPack。
我知道这可能会使我无法使用其中一个调试器、这很好。 尽管可以使用这两个调试器、或者以某种方式通过 JTAG 将这两个 MCU 连接在一起、但这将是非常好的。 对于我来说、哪种 Launchpad 是主机并不重要。