This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120 SPI 引脚

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/765794/cc3120-cc3120-spi-pin

器件型号:CC3120

您好!

SDK:   

simplelink_sdk_wifi 插件_2_30_00_10

simplelink_msp432p4_sdk_2_30_00_14

电路板:CC3120升压和 MSP432LaunchPad

目前、CC3120的 CC_SPI_DIN 引脚连接到 MSP432的 P1.6引脚、CC_SPI_DOUT 连接到 P1.7引脚;CC_NHIB 连接到 P4.1引脚;SOP_01连接到 P4.6引脚;

定制 CC3120的 CC_SPI_DIN 引脚连接到 MSP432的 P6.5引脚、CC_SPI_DOUT 连接到 P6.4引脚;CC_NHIB 连接到 P6.1引脚;SOP_01连接到 P5.1引脚;

程序在哪里修改 SPI、CC_NHIB 和 SOP_01引脚的使用?

最棒的

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    该程序从 MSP_EXP432P111.c 获取 Wifi 引脚配置设置 具体而言、该文件的最末尾是一个 Wifi_config 结构。 从这里向后工作、Wifi 配置引用了一些 hwAttrs、其中相关引脚定义为相应所需外设配置的索引。 例如、CC3120使用 SPI 与 MSP432通信、因此将 spiIndex 变量设置为 SPIB0的索引。 如果您看一下 MSP_EXP432P111.c 的 SPI 配置部分、您会发现一组 spiMSP432DMAHWAttrs 结构、以及 SPIB0的硬件配置索引、其中包括其引脚映射。 但是、SPI 外设 B0 DIN 不能配置为引脚6.5。 您将需要使用外设 B1而不是 B0。 因此、您不仅需要更改引脚映射、还需要更改 baseAddr、DMA 通道索引等、以便使用 B1外设。  

    借助这一指南、您可以进行类似的修改、将 NHIB 和 SOP_01的引脚映射更改为定制板的引脚映射。

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、

    Michael