This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MODGBMOCR 模块布局

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/762088/wl1835mod-wl1835modgbmocr-module-layout

器件型号:WL1835MOD

您好!

我们正在  设计中使用 WL1835MODGBMOCR 蓝牙和 WiFi 模块。  

我们根据 TI 文档 swru382遵循布局指南。 在第14页提供的文档中:

" TI 建议 在天线布线上使用50 Ω 阻抗匹配项、在 PCB 布局中使用50 Ω 布线"

收件人382是为您的 reference.e2e.ti.com/.../swru382.pdf 而准备的文档

我们想知道、天线的射频迹线是仅匹配50欧姆、还是 SDIO 信号迹线(CLK、CMD、D0、D1、D2、 和 D3)也要匹配50欧姆?

请尽快回复。

此致、
Kamesh Lakhwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的硬件专家将回来... 您是否查看了 WL18xx COM8参考原理图?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在等待答复。  请尽快回复。  

    我们参考了数据表中的原理图以及 TI 提供的其他参考原理图、但在原理图中没有提到50欧姆阻抗要求。

    谢谢、此致、
    Kamesh Lakhwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kamesh、

    SDIO 线路不要求50欧姆。 我们建议对 SDIO 线路执行以下操作:

    SDIO 信号布线(CLK、CMD、D0、D1、D2、 和 D3)必须并联布置、并且尽可能短(小于
    12厘米)。 此外、每个布线长度必须与其他布线长度相同。 布线之间应有足够的空间–更大
    线迹宽度或接地的1.5倍、以确保信号质量、尤其是对于 SDIO_CLK 线迹。 请记住保留这些内容
    迹线远离其他数字或模拟信号迹线。 TI 建议在这些总线周围添加接地屏蔽。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    非常感谢您的澄清。  

    仅供了解:如果我们将这些信号匹配到50欧姆、即使不是必需的、也会发生什么情况?

    此致、
    Kamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kamesh、

    我不认为这会是一个问题、因为 SDIO 总线处于低频、而在2.4GHz 时设计为50欧姆的迹线在 SDIO 总线的低频时不会是50欧姆。 在数字谎言上、在33至50欧姆区域添加串联电阻也是正常现象、以帮助解决信号完整性问题。 因此、我在这里看不到问题。

    谢谢、
    Riz