This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MOD 外部天线和射频跟踪规范

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/763684/wl1835mod-wl1835mod-external-antenna-and-rf-trace-specifications

器件型号:WL1835MOD

我正在设计自己的具有 WL18305MOD 模块的定制板。 我已经在 TI 论坛上发表了许多文章、并介绍了模块的数据表。 理想情况下,我不会在设计中进行太多更改,以避免 FCC 提供的二级评估或附加证书的成本。 我还将 TI 的设计与 Beagle Bone Black Wireless (BBBW)模块进行比较。 我的以下问题与 PCB 设计和外部天线选择有关。

 

查询:

  1. TI 建议使用增益为2dB 或更低的天线、这不同于 BBBW 设计中的3dB 增益天线。 选择增益更低的天线是否有任何好处、因为我认为对于信号强度而言、增益越大越好。 我想了解 TI 为何推荐2dB 增益天线、而在这种情况下、要求在射频迹线上额外增加1dB 衰减、以便重复使用 FCC 认证、而 BBW 的迹线和增益为3dB 的天线
  2. 我还想了解天线选择如何影响两条天线布线之间的阻抗平衡。 为什么与天线2相比、天线1需要远离模块
  3. 我计划在我的设计中仅使用外部天线。 我计划使用 TI 推荐的方法、但我是否仍然需要在天线之间保持一定的距离、还是仅适用于板载芯片天线。 是否有任何有关设计外部天线的规格
  4. 如果我只使用带有 SMA 连接器的外部天线、那么我仍然能够重复使用 FCC 认证

 

您的回复对我很有帮助、因为我不是射频领域的专家、迫切需要您的帮助。 如果您能尽快回复我、我将不胜感激。

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaurav、

    请在下面找到我对您问题的回答:

    我建议您将您的设计与 WL1835MODCOM8B 板进行比较。 这是 TI 用于认证模块的电路板。

    1)我们的模块实际上经过认证、可与3.2dBi 最大天线增益(基于脉冲 W3006芯片天线)配合使用。 因此、您可以在设计中使用高达3.2dBi 的天线增益。 重要的不一定是峰值增益、而是天线的辐射图。 这归结于您的客户设计要求。 例如、对于始终固定的产品、高增益(3.2dBi)天线可能更好、您可以调整方向(即使在某些方向上增益较低也是如此。 另一方面、您可能需要更均匀的天线增益模式、因此2dBi 天线增益可能更好)。 认证的重点在于、我们可以适应高达3.2dBi 的增益、并且仍然符合法规要求。

    1dB 损耗要求的原因是允许我们的客户在设计中有一定的自由度。 您至少需要满足从模块输出到 U.FL 连接器的布线距离。 1dB 损耗的声明允许客户自由选择如何实现这一目标、但仍需要这样做。

    2) 2)天线之间的距离可实现最佳/更好的 MRC/MIMO 性能。 您至少需要半波长间隔、因此需要天线之间的间隔。 它与靠近模块的天线无关。

    3) 3)如果您仅使用一根天线、则无需担心次级天线。 您可以将此端口保持打开状态。 对于单天线设计、您需要确保天线连接(PCB 或外部连接器)的1dB 损耗为1dB。

    4)是的、这里没有问题。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    我有一些后续问题:

    1) 1)外部天线的两个连接器(J5和 J6)之间的最小距离应为多少。 我可能只有一个带有两个 SMA 或 U.FL 型连接器的外部天线

    2) 2)我是否可以完全像 TI 模块板那样布线射频走线(附带屏幕截图)而不使用板载天线。 这意味着只有 U.FL 连接器连接到模块。 这是否会被视为重大变化、我将无法重复使用 TI 的 FCC 认证。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、
    请回复我之前的回复。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaurav、

    我对拖延表示歉意。 请参阅以下我的回答:

    1) 1)由于您将使用连接到 SMA/U.FL 的外部天线、因此距离并不重要、因为这两条路径之间将存在固有隔离。 关键是天线辐射点之间的距离。 我要做的仍然是尝试分离模块两侧的连接器。

    2) 2)是的。 我们的认证测试方法称为辐射柜方法。 关键是保持到 U.FL 连接器的距离和布线。 如果您这样做、则在重复使用我们的认证时不会出现任何问题。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz