请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S-LAUNCHXL 您好!
我注意到、每当我启动 CC3220时都会出现以下错误。 如何解决此问题并防止其发生?
****启动控制线程循环**** [MQTT Thread] MQTT 客户端库已成功初始化 [Main Thread]启动所有线程 [网络接口]在 函数[ConfigureSimpleLinkToDefaultState] [WLAN 事件]中的第[851]行出现站点模式错误[-1]连接到 AP 的 STA: NetApp KidsN0978、BSSID:48:5a:f8:IP:b3:10b3:捕获的事件 IP=192.168.5.149,Gateway=192.168.5.1 [Network Thread]未能将器件配置为默认状态 [网络线程]错误-无法获取 MAC 地址 [网络线程]打印应用程序横幅时出错 [网络线程]错误-配置为默认状态[ 网络接口]连接到 AP 成功期间失败