This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:IBIS 模型

Guru**** 2798215 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/763397/wl1807mod-ibis-model

器件型号:WL1807MOD

您好!

我们需要 WL1807MOD IBIS 模型。
我找到了以下 e2e 网站、并获得了 ibis 文件。

e2e.ti.com/.../615305

查看此185x.IBS 文件的内容、可以看到引脚分配与 WL1807MOD 不同。
示例:  
A1 VSS_WL
A2 RF_IN1_A_WL
A3 VDD_OUT_VCO_WL
A4 RF_IN2_A_WL
A5 VSS_ANT_BG_WL
A6 VDD_IN_PA_BG_WL
A7 RF_IO1_BG_WL
A8 VSS_RF_BT
A9 RF_IO_BT
A10 VSS_DCO_BT
A11 VPP
B1 RF_OUT_A_WL
B2 VSS_PA_A_WL
B3 VSS_VCO_WL


尽管它是 A1至 A11等的定义、但它在 WL1807MOD 的数据表中的1至60个引脚中定义。
我感觉像 WL18xx 器件的 IBIS 模型、而不是 WL1807MOD。
WL1807MOD 是否没有 ibis 模型?

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shigehiro、

    IBIS 用于模块内的 IC。 由于 IC IBIS 中的非引脚被拉出模块边界、因此 WL1807MOD 没有 IBIS。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    感谢您的快速回复。
    我知道 WL1807MOD 没有 IBIS、e2e 连接的 IBIS 是 IC 的 IBIS。

    此致、
    新义郎