This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220S 无法启动

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/764571/cc3220mod-cc3220s-fails-to-start-up

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3220S

大家好、

客户面临 CC3220S 无法启动问题。  

硬件:CC3220MODSM/LAUNCHCC3220MODASF  

SW: simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04 / display_CC3220S_LAUNCHXL_tirtos_ccs 示例

客户测试 LAUNCHCC3220MODASF 上的问题、并重现此现象、如下所示:

GPIO_01:TX

GPIO_02:Rx

问题描述:

对示例代码进行编程后、如果它们未 移除 RX 的跳线、则再次断电并 上电、代码可以正常启动。  

对 示例代码进行编程后、 如果它们移除了 RX 的跳线、然后再次上电、则代码无法正常启动。 但是、如果他们按下复位按钮、则电路板可以启动。

客户发现、如果连接了 RX 跳线、则会上拉 RX (GPIO_02)。 问题如下:

1.启动失败的原因是什么?

2. CC3220的启动过程是否与 RX 级别相关?

如果 RX 跳线未连接、并且程序未执行、 CC3220的状态是什么?  引导加载程序进入哪个阶段?  

4.如何解决这个问题? 客户需要在对代码进行编程后加电时启动 CC3220。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是在选择 SOP 模式010 (UARTLOAD_Functional _4WJ)时的预期行为。 请参阅第6.8.1章中 CC3220芯片的数据表。 在该模式下、UARTLOADER 模式根据复位后 RX 线的状态确定。

    您的问题答案:
    在 SOP 模式010中、如果 CC3220重新启动并且在 UARTRX 上检测到中断信号(低电平状态)、引导加载程序进入加载程序模式并等待通信尝试。

    2.在 SOP 模式010是。

    3.在 UARTLOADER 状态下等待。

    4.使用上拉或010以外的其他 SOP 模式。

    1月