This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:继续从 wl1805迁移到 wl1807

Guru**** 2562100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/760792/linux-wl1837mod-continue-on-migrating-from-wl1805-to-wl1807

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

工具/软件:Linux

大家好、我们还有几个关于从 wl1805迁移到 wl1807模块的问题。

第一个是关于此配置字段"wl18xx.phy.low_band_component_type"值0x4和0x5。 这是什么意思? 我已经有了 satha161.pdf、swra489.pdf 和 swru422a.pdf、但无法找到解释。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您按照 swra489.pdf 第2节中的说明使用首次配置脚本。
    不要手动修改.ini 文件中的值、因为它们是由模块供应商根据模块硬件设计、硬件组件类型等生成的

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、这是一个很好的答案。 感谢您的支持。 现在、我可以看到5G 频带。

    还有两个问题:

    [1]当电路板组装 wl1835芯片时、如果它仅使用 wl1807的配置、是否会导致任何问题?

    [2]为了选择正确的配置、Linux 驱动程序如何判断已经组装了哪个芯片?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这没有好的答案。 无法在软件中检测电路板上组装的模块/芯片类型、因此您必须知道在生产类型中组装的模块类型、并使用相应的 wl18xx-conf.bin 文件。

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相关知识。 谢谢。