请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我目前正在与 CC3220SF LaunchPad 合作、为公司开发产品。
根据产品数据表、LaunchPad 上的引脚无法正常工作。
假设如果我尝试切换 Launchpad 上的引脚50上的 GPIO 0、则输出出现在引脚15而不是引脚50上。
同样、根据数据表、引脚55应用作 GPIO1、但输出出现在引脚18而不是引脚55上。
我不知道问题是 SDK 中引脚的定义、还是缺少什么?