This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:是 CC3220的理想内核、适用于数据采集、处理、然后将处理过的数据转储到可能或应该使用不同的处理器 IC 和 CC3220作为网络处理器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/763947/cc3220-is-the-cc3220-good-core-for-data-acquisition-processing-then-dumping-the-processed-data-in-the-could-or-should-i-use-different-processor-ic-and-cc3220-as-the-network-processor

器件型号:CC3220

我已经订购了 cc3220 LaunchPad、在我的项目中、我需要进行数据采集、数据处理以及数据传输。 但我没有得到 CC3220驱动程序库文档这么好、 我在实施代码时遇到了很多错误、甚至驱动程序库 API 也很难理解、我的问题是、使用内核进行数据采集和处理是正确的决定、 或者应该使用 TriviaC 或 MSP432来处理内核、并将 CC3XXX 用作网络处理器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    具体取决于所需的吞吐量。 CC3220可以满足您的所有高级要求(采集、处理、传输)、但最终取决于您所需的性能。 如果 CC3220不符合您的性能要求但仍需要 WiFi、则可以使用我们的 CC3120、它只是一个 WiFi 处理器、并与您自己的处理器(如 MSP432)连接。

    关于驱动程序库 API、您难以理解哪些内容? 我想为您提供帮助。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵帮助。 没有适用于中断处理程序的数据表或文档。 你能帮个忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ajeet、

    我们的 TRM (www.ti.com/.../swru465.pdf) 具有适用于 CC3220上几乎所有外设的中断部分。 我们还提供了程序员指南(www.ti.com/.../swru455e.pdf) 、其中介绍了如何使用与网络处理器相关的事件处理程序以及器件上提供的许多其他功能。

    如果您有任何其他问题、请随时发布新主题帖一 E2E。

    Jesu