This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:校准器结果之后的.ini 文件的设置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/763925/wl1807mod-settings-of-the-ini-file-following-the-calibrator-results

器件型号:WL1807MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1837MOD

尊敬的所有人:

在实验室测试期间、为了检查我们将 WL1807MOD 与 RED 指令集成在一起的器件的合规性、我们使用了校准器软件、如"WL18xx_TX_Testing"文档中所述 、我们必须使用命令设置 TX 功率  

校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 10500 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

以这种方式将功率设置为10.5dbm、以符合标准。

现在、我不清楚要在.ini 文件中更改哪些参数、以便在测试过程中以及在正常操作中设置相同的功率限制。

有人可以帮助我吗?

此致

Gianfranco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否检查了此 INI 文档?
    www.ti.com/.../swru422a.pdf

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gianfranco:

    1) 1)确保您使用的是正确的 INI 文件。 对于 TI WL18x7MOD、请使用
    git.ti.com/.../WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini

    2) 2)确保运行配置脚本以生成 wl18xx 配置文件。 这将 INI 文件用作输入
    processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Demo:_Linux

    INI 文件将根据文件中设置的限制限制限制 TX 功率。 这对于器件的 PLT 和正常运行模式都有效。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:
    感谢您的回答。
    您是否意味着、如果我们使用 git.ti.com/.../WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini 文件、我们会获得与通过校准器软件将 TX 功率设置为10.5dbm 相同的结果?

    如果没有、.ini 文件中的参数会按照"calibrator wlan0 wl18xx_plt set_TX_power"命令的相同方式来寻址功率、这些参数是什么?

    此致

    Gianfranco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gianfranco:
    我参考了 INI 以确保您在产品上使用了正确的 INI 文件。 如果 INI 文件有任何不同,请使用此 INI 文件,创建配置文件并重复测试。
    processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Demo:_Linux

    您可以在以下 wiki 链接中参考以下示例: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing

    谢谢
    Saurabh