This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:2.4/5GHz 频段的全球设置、仅供室外使用

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/762751/linux-wl1837mod-world-wide-setting-of-2-4-5ghz-bands-for-outdoor-use-only

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

目前、我们的器件包括 WL1837MOD、面临 RED / FCC/IC 认证。 我们的器件仅供汽车使用、由 OEM 安装。 目标市场是欧盟、美国和加拿大。

国家/地区代码"00"似乎是2.4/5GHz WiFi 设置的"最低公共分母"。 是否还可以将其限制为仅在室外使用? 否则、我们需要手动阻止特定 WiFi 通道向用户提供。 这是可行的吗?

提前感谢您

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不知道将 WiFi 限制在室外或室内使用的方法。 在 Linux 中,CRDA 用于法规遵从性: wireless.wiki.kernel.org/.../crda 。 CRDA db.txt 定义了特定国家/地区的法规设置、例如允许的信道、最大功率等

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您建议通过删除每个国家/地区的室内频道来修改 CRDA 文件?

    此外、对于使用5GHz WiFi? 我们应该使用哪个国家/地区代码进行 RED 认证? 使用"iw reg get"和"iwlist wlan0 frequency "时、欧洲各国之间略有差异。 对于 FCC、我们将使用"US"代码;对于 IC、我们将使用"CA"代码。 是否有针对此问题的"最佳做法"? 最重要的是、TI 在红色认证中使用了哪些设置???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们通常不会对 CRDA db.txt 进行任何更改。 您可以使用它进行实验,看看它是否符合您的要求,但请确保您的产品符合法规要求,如果需要,请咨询第三方/实验室,以确保它是否可以执行。
    对于 EU,ETSI 定义了产品的法规标准和红色问题指令和法规。 在 CRDA db.txt 中,您将在欧盟国家/地区前面看到 ETSI。 您需要选择您要销售产品的国家/地区、并相应地设置国家/地区代码。 没有一种 ETSI/红色设置可满足所有欧盟国家/地区的需求。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Saurabh、

    这听起来很复杂。 根据设备所在的国家/地区设置国家/地区代码对于我们的客户来说是一项任务、因为我们无法确保该位置位于欧盟内的单个国家/地区。  

    我认为我们的工作是屏蔽所有室内频道、这样用户在户外使用设备时就不能设置室内频道。 我想我们不能让用户自行负责保留这些限制。 此外、如果 WiFi 模块设置为自动选择列表通道、则必须抑制所有室内通道。

    那么问题仍然是:是否有办法阻止特定5GHz WiFi 通道通过任何配置文件等方式向用户提供?

    非常感谢您的支持!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、
    您可以通过将5GHz 天线数量选择为0来完全禁用5GHz 频段。 您无法在 WL18xxMOD 上禁用特定的5GHz 通道。 您最好修改 db.txt、确保满足法规和其他要求。

    谢谢
    Saurabh