This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MODGIOCR 标签问题-拼写错误

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/761698/wl1837mod-wl1837modgiocr-label-issue---wrong-spelling

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

尊敬的 TI 团队:

我们还有另一个案例、与下面的案例相同、标签显示拼写错误为"EXAMP"。 器件型号 WL1837MODGIOCR。

5A 应为日期代码解码、但与中提到的标签日期代码不同  

WL1835MOD:特许经营中带有奇怪 TI 标签的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们会将此查询路由至相关团队。 您是从 TI 或其他分销商在线订购的吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们从 Arrow 订购了。 请告知、这是否正是 TI 的拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法相信标签上的拼写错误是针对 TI 器件发生的。

    我们何时会收到有关这些问题的答复? 请尽快提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    这是我们汇编网站上的错误。 去年已更正、应更正生产日期代码1839之后的任何内容。 请注意、这一点根本不会影响材料、实际上是 RoHS 豁免的。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    请问哪一个部件号 是否涉及此类拼写错误? 由 JJN 组装的所有部件是否都存在可接受的此问题?

    原因上次我们使用的 WL1835有相同的拼写错误、也在 TI 论坛中受到了询问、但没有人给出答案...

    e2e.ti.com/.../2682941

    谢谢、Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    是的、所有器件型号都受到影响。 不确定之前是谁回答了、但很抱歉造成了混淆。

    此致、

    OSAR