请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1835
尊敬的 TI 团队:
我们还有另一个案例、与下面的案例相同、标签显示拼写错误为"EXAMP"。 器件型号 WL1837MODGIOCR。
5A 应为日期代码解码、但与中提到的标签日期代码不同
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Oscar、
请问哪一个部件号 是否涉及此类拼写错误? 由 JJN 组装的所有部件是否都存在可接受的此问题?
原因上次我们使用的 WL1835有相同的拼写错误、也在 TI 论坛中受到了询问、但没有人给出答案...
谢谢、Brian