This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:天线布线信息

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1805MOD, WL1835MOD, WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/763159/wl1805mod-antenna-routing-information

器件型号:WL1805MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835MODWL1835MODCOM8B

为了使用 WL1805MOD 开发定制电路板、我需要回答一些问题:

  1. 建议使用哪种可连接天线?
  2. 可连接天线的最小距离是多少?
  3. 对于 BeagleBone Black Wireless 使用的特定型号、天线的最小距离应为多少?
  4. 两根天线之间的76mm 距离是否仅适用于表面贴装天线(在数据表中说明)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、我希望一切顺利:

    请在下面查找我对您问题的回答:

    1) 1)我相信您是指可以连接到 U.FL 连接器的天线。 我们目前对该模块的认证涵盖了10种不同的天线类型、包括带有电缆的天线类型(SMA 和 U.FL 端)。 您可以从 www.ti.com/.../wl18xx-CERTIFICATION 下载我们的测试报告。 在测试报告中、您将找到我们已认证的天线列表。

    2) 2)我认为您是指 ANT1和 ANT2之间的距离? 对于 MIMO/MRC 实现、您需要至少间隔1/2波长(如果可以的话通常要多一些)、并确保天线彼此之间的方向为90到180。 最终、这是针对您的电路板的性能标准和限制而完成的。

    3)由于 BBB 不是由 TI 设计的。 我无法就此发言。 如果您想了解 TI 解决方案、可以查看 WL1835MODCOM8B。 此电路板上的 WL1835MOD 是 WL1805MOD 的超集。

    4) 4) 76mm 相当于上文2中所述的半波长距离。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz