请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
您好!
我计划使用 CC3220作为 Wi-Fi 引擎、并且必须估算其功耗和所需的电池容量。
数据由另一个仅使用 CC3220进行通信的处理器收集。
有2种可能的情况:
1."独立"。 CC3220关闭或处于深度睡眠模式。 传感器收集数据(约1K 字节)并 在 每个特定周期(约15分钟)激活 CC3220一次。 CC3220与服务器建立通信、传输数据并返回深度睡眠或关机状态。
2."已连接"。 CC3220应保持最小 的 Wi-Fi 连接、以便能够从服务器接收命令。 如果收到命令、CC3220会将数据传输到服务器(与"独立"模式下的数据量相同)、并返回到"等待命令"模式。
如何估算这两种模式的功耗(mAh)?
谢谢、
雅科夫