This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3220SF-LAUNCHXL:适用于 CC3220的 EasyPusher SDK

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/763431/compiler-cc3220sf-launchxl-easypusher-sdk-for-cc3220

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我想使用 适用于 CC3220的 EasyPusher SDK。

用例:

奕斯键入 usher 将帮助我将 RTSP 流推送到云。 我想将其与 CC3220中提供的 RTSP 协议一起使用。

请告诉我如何 使用 CC3220在 RTSP 协议和奕斯键入 usher 基础上编译和运行 RTSP 协议?

谢谢、

Kiran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EasyPusher 链接无法通过单击以上链接进行操作。

    github.com/.../EasyPusher_SDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎需要执行 EasyPusher 从 Linux 移植到 TI-RTOS 或 FreeRTOS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    Tom 正确。 如果第三方来源不提供此功能、您必须自行移植此功能。 目前、TI 不提供此 SDK 的支持。

    最棒的
    本·M