This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220SF 设置 DHCP 主机名

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/763131/cc3220-cc3220sf-set-dhcp-hostname

器件型号:CC3220

您好、团队 CC3220、

根据(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/682605 )。"CC3200  或 CC3100不支持 DHCP 主机名。 在第二代 CC3220 或 CC3120中 、应可以通过 URN 更改主机名。"。  我们是否可以为 CC3220设置 DHCP 主机名?  我们如何做到这一点?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Merril、

    请参阅 www.ti.com/.../getliterature.tsp 上的第2.9章

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    谢谢!  CC3100/CC3200的任何更新 WRT 此功能。 还是 CC3100/CC3200仍然不支持?

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    目前、第一代器件(CC3200/CC3100)不支持此功能。 由于我不熟悉第一代器件的特性路由映射、因此我可能会进行推测。 我不希望在1rst 器件系列中实现类似的功能。

    对于第一代器件的当前功能路由映射、您应直接联系应用团队。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Merril、

    目前没有计划将此功能添加到 CC3100/CC3200。

    最棒的
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有、

    我需要更正我的陈述->根据器件进行设置 URN 已添加到服务包 V2.8.0.0中的 CC3100/CC3200中(因此在以下版本中受支持)。

    如果有人在使用此功能时遇到问题、请在此处报告、以便我们可以解决这些问题。

    最棒的
    本·M