This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF-LAUNCHXL:[Linux] SLImageCreator 无法以 Python 启动-注意 Uniflash 4.5

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/762333/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launchxl-linux-slimagecreator-fails-to-start-with-python---note-uniflash-4-5

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我在 Ubuntu 18.04 LTS 上安装 Uniflash 4.5.0.2056时遇到同样的问题。  虽然上一个主题提到它是4.4的版本、但它似乎也适用于4.5的版本。  这可能会帮助处于相同情况的其他人。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gordon! 该修复程序应包含在 UniFlash 的下一个主要版本中。

    此致、
    Sarah