器件型号:CC3220
尊敬的 TI 论坛:
我将 CC3220用作 SPI 主器件、我想知道在打开端口后是否可以更改 SPI 参数。 我想添加抽象层、我不关心 SPI 是否已打开。
我可以考虑两种实施方法:
1) 1)直接更改 SPI_Params (需要注意 SPI 未处于活动状态、并且我不确定在打开端口后是否使用了这些参数)
2) 2)检查端口是否已打开、关闭它、更改 SPI_Params 并再次打开它。
是否可以这样做,如果可以,是否有更多关于如何做到这一点的信息?
我遇到的问题是、如果 SPI_CLOSE ()未打开、我会调用 SPI_CLOSE ()、然后我卡在有故障的 ISR 中。
谢谢!