请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF
尊敬的专家:
我在数据表中找到了它。 ("在默认模式下、执行校准的频率较低、通常在重新启用 NWP 以及温度变化超过20°C 时发生。")
但有一些我不理解的东西。
我知道 CC3220SF 器件内部没有温度传感器。
如果是、器件如何检测超过20度的温度变化并自动校准?
请解释并提供帮助。
BR. Ik