This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200:网络服务库

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/760171/rtos-cc3200-network-services-library

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:CC3120

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

从何处下载 NS 版本 ns_1_40_00_01_eng?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    网络服务层不适用于 CC3200设备。 该层可用于 CC3220/CC3120和 MSP432器件。 CC3220 SDK 的当前版本为2_40_00_11。

    根据_eng 后缀、它是工程版本、因此无法公开下载。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom -

    如果我可以在这里跳转-我想知道您为什么要特别寻找-是要解决问题还是重新创建一些问题?

    JAN 完全正确、我们本来不会在 TI.com 上发布_eng 版本、这是一个适用于 CC3120/CC3220及更高版本器件的概念。

    我做了一些比较深的搜索、也找不到确切的版本。 此外、网络服务层于2017年12月移至 SDK 的不同部分、因此它将服务于所有平台-此时、发布说明(针对网络服务)说=>

    网络服务模块正在“重新启动”,以改善 TI 各种网络堆栈之间的一致性。 因此、NS 2.x 与 NS 1.x 版本完全不兼容、并且 NS 1.x 和2.x 中可用的功能之间当前存在差距

    我们将继续使用可移植的 SlNetSock API 向 NS 2.x 添加功能、包括 HTTP 客户端和其他功能、以便在 TI 器件系列中提供一致的 API 和功能。

    从那时起-我们现在已经升级到了 Q32018 SDK 发行版的2.40版,当我们发布 Q4 SimpleLink SDK 时,这将在大约11天内再次升级到 v2.50版。

    请告知问题是什么、如果您实际使用的是 CC3220而不是 CC3200、您使用的是哪个 SDK、以及我们可能如何进一步帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月、

    我更正了原始标签。

    我损坏了我旧的爬行动物的一些部分。

    在我看来、恢复的最快方法是重建 azure_cc3220_1_00_00_10产品。
    根据某些 azure_cc3220_1_00_00_10默认值:
    ..\azure_cc3220_1_00_00_10\source\third_parti\azure-IoT-SDK-c\build_all\tirtos\products.mak
    重建 azure_cc3220_1_00_00_10需要以下 NS 产品:
    NS_INSTALL_DIR ?= C:/ti/ns_1_40_00_01_eng

    NS v2.x 和 NS 1.x 来自不同的母亲和父亲。
    我可以在没有 ns_1_40_00_01_eng 的情况下解决问题、
    但是、我需要一些额外的时间来将自己的扩展传输到原始 Azure 界面、而无需
    对我自己对原始规格和接口的修改进行调试访问。

    您能帮助重建 azure_cc3220_1_00_00_10产品吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    很抱歉、我没有这个旧的 ns 代码。 即使我有,我也不能提供。 但是、Josh 回答了上述问题、他是一个能够做到这一点的合适人选。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    我们不再支持任何 CC3220相关软件的1.x 版本。 我们在 Resource Explorer 中提供了适用于最新 SDK 的 Azure SDK 插件。

    Jesu