This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:在 GPIO 输出上生成时钟信号

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/761200/cc3220-generate-a-clock-signal-on-gpio-output

器件型号:CC3220

尊敬的 TI:

是否有办法在 GPIO 输出上生成4kHz 时钟信号?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您可以使用 PWM 引脚或设置硬件计时器来切换任何 GPIO 引脚。

    有关使用 PWM 的详细信息、请参阅 SDK 中的 TI 驱动程序文档。 您可以在 CC32xx 特定文档(docs/tidrivers/doxygen/html/_p_w_m_timer_c_C32_x_8h.html)或数据表中找到可用的引脚。

    此致、
    Sarah