This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:利用 TI FCC 证书与不同天线的要求

Guru**** 2393695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/761062/cc3120mod-requirements-to-leverage-ti-fcc-cert-with-different-antenna

器件型号:CC3120MOD

大家好、团队成员!  

我有一位使用 CC3120MOD 的客户尝试确定他们是否可以重复使用 TI FCC 认证 数据表指向一个 TI wiki 页面、该页面做出了以下声明:

数据表中推荐的天线是 Taiyo Yuden AH316M245001-T (1.9dBi 增益芯片天线)、它们使用的是 Taoglas PA.12 (1.5dBi 增益、陶瓷 PIF)。 我还在"CC3120MODRNMMOB EC 符合性声明(DoC)"中找到了天线列表 、它们使用的天线看起来非常相似。  问题是,这些被认为"相似"是否足够。  您是否能够确认此 Taoglas 天线是否正常?  如果是,他们似乎可以重复使用 TI 的认证。

 

谢谢!

Meredith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Meradith、

    切换天线以利用 TI 认证时、需要遵循3条一般规则。
    1) 1)天线峰值增益必须小于或等于我们认证中当前的天线增益->没有问题
    2) 2)新的天线类型必须是我们认证中当前的天线类型->没有问题
    3)带外性能必须相似->为此、我们始终建议客户推迟到其测试机构。 这通常是我们无法评论的领域,不会有任何问题。 在查看 DS 时、它看起来确实相似、我不希望出现问题、但最终需要与客户及其实验室一起得出这一结论。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz