This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:最大 GPIO 输入电压 C3220SF LaunchPad 开发板

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/760213/cc3220-max-gpio-input-voltage-c3220sf-launchpad-developement-board

器件型号:CC3220

您好!

 C3220SF LaunchPad 开发板的最大输入电压是多少? 我只能找到芯片本身的值。 电路板是否具有额外的 GPIO 电路、以便您可以在 GPIO IN 引脚上使用5V 电压? 我将查看特定的 p8 和 p 18

感谢您的帮助、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    不能、您无法在 CC3220或 CC3220 LaunchPad 的 GPIO 上使用5V 电压。 CC3220 GPIO 引脚不能耐受5V 电压。 您需要使用电压电平转换器。

    请参阅 LaunchPad 原理图、了解 GPIO 引脚如何连接到 QFN 芯片- www.ti.com/.../sprcag0

    1月