This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:购买具有 v1.0.1.11-2.10.0.0服务处理器的 CC3100

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/759751/cc3100-to-buy-cc3100-with-v1-0-1-11-2-10-0-0-servicepack

器件型号:CC3100

你(们)好

我的客户订购了多个 KU CC3100用于试运行生产。

这是一个内部的旧服务接收器、因此需要我的客户执行其他操作、将服务接收器更新为 v1.0.1.11-2.10.0.0。

下次购买时、是否可以从丝印或标签中了解服务包版本? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您应始终使用服务 ACK 对连接到 CC3100的外部闪存进行编程。 据我所知、在 ROM 中没有使用该服务 ACK 的 CC3100产品。 在任何情况下、当较新的服务包版本发布时、您都会遇到问题、即使 ROM 中有一个带有 SP v.1.0.1.11的 CC3100、您也会希望更新到最新版本以获得重要修复。 最好始终在生产过程中使用最新的服务攻击对 CC3100进行编程。

    此致、
    Michael