This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220中的 ROM 内容和软件升级

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/759288/cc3220-rom-content-and-sw-upgrade-in-cc3220

器件型号:CC3220

你(们)好

使用具有外部闪存和通过 UART 接口连接的附加 CC2642 CPU 的 CC3220R 开始新设计

我有一些乞丐问:

  CC3220R 的 ROM 内容是什么?

CC3220R 的 ROM 大小是多少? 它是在规范中编写的、ROM 包含"外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序"。 Wi-Fi 堆栈是否也位于 ROM 中?

如何创建 ROM? 是 TI 提供的二进制映像还是在工程编译期间创建的映像?

ROM 可以通过 OTA 或 UART 进行更新吗?

"OTA 更新应用报告" http://www.ti.com/lit/an/swra510/swra510.pdf  包含从标准 CSP (云存储提供商)自动更新软件的复杂过程。

      考虑到我们将拥有用于 此服务器与 CC3220之间文件交换的服务器和专有协议,是否可以执行简单的过程 ?

CC3220R 串行闪存存储器的一部分是否可用作通用存储? 如果是、我可以在哪里找到文件系统和 API 的描述?
             

谢谢

Tzachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tzachi、

    ROM 是只读存储器。 该存储器是在 CC3220芯片的制造过程中创建的、无法更改。 ROM 存储器包含:
    -引导加载程序
    -外设驱动程序(称为 driverlib)
    -适用于 NWP (网络处理器)的 TI 专有固件。 此独立内核在 TI 专有固件上运行。 为了能够修复 ROM 固件中的错误、使用了 ServicePack。 此服务包由 TI 提供、可修复问题并添加新功能。

    如果需要、可以为 OTA 更新创建自己的机制。 另一个选项可以是使用自己的 CDN (请参阅 SWRA510中的第10章)。

    是的、您将自己的文件/内容存储到 sFlash (串行闪存)中。 请参阅:
    www.ti.com/.../swru455 ,第7章
    dev.ti.com/.../

    1月