This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:启动 CC3100

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/802341/cc3100-getting-the-cc3100-to-start-up

器件型号:CC3100

你好、

我设计了一个带有 STM32F4和 CC3100 WIFI 芯片的 PCB。  我使用 FT2232H FTDI 芯片对 STM32F4进行编程、并使用 UART (第二通道)通过 TI 软件对 CC3100进行编程。

由于某种原因、CC3100不想启动。  TI 软件不希望与 PCB 上的 CC3100通信、即使 TI 软件可以在我购买的开发板上对 CC3100进行编程。  

我已经仔细检查了 CC3100的连接。  我基本上使用该参考设计。  我已经测量了芯片本身上的所有引脚、并且电平看起来正确。  我可以看到来自 FT2232的数据到达 CC3100芯片的 RX 引脚。  XTAL 引脚似乎没有振荡。  复位线正确、AP 引脚设置正确、以使 hte 芯片成为 AP。

请有人紧急帮助我吗?

为了使芯片正常工作、需要连接的最小连接是什么、即连接的最小引脚是什么、这些引脚上的信号电平是多少?

是否有可检查或测量的东西来查看芯片是否已启动?  AP 可能可见吗?

我已经检查并更换了两个 Xtals、但它似乎仍然是死的。

在更换 CC3100芯片之前、我想尝试一下是否有任何建议。

我希望有人能帮助我。  我已经为使该芯片运行而挣扎了几天了。

感谢您的任何帮助!

非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SKM_5F00_C284e19051615170.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jurie、

    感谢您提供原理图。 我将对此进行回顾、并尽快返回给您。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jurie、

    我完成了原理图审阅。 请参阅以下我的反馈:

    1) 1)移除 R121和 R120。 XTALS 管脚上不需要这些电阻器。
    2) 2)请参阅频率调节应用手册、以确保为 XTALS 选择正确的电容值-> processors.wiki.ti.com/.../cc3xxx_frequency_tuning
    3) 3)您的串行闪存与建议的器件不同。 确保您使用的规格与 Macronix MX25V8006E 相同。

    希望这对您有所帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    非常感谢您的响应和查看原理图。

    1) 1)我们已经尝试移除提到的电阻器=>仍然不工作

    2) 2)我们将对照图检查电容值。   问题: 40MHz XTAL 是否仅用于获取 WiFi 频率。 还是这个 XTAL 也用于芯片处理部分的内部操作?  也就是说、这个 XTAL 是否必须振荡才能通过 UART 与芯片通信进行编程?  内部使用的40MHz XTAL 是什么、内部使用的32kHz XTAL 是什么?

    3) 3)我将检查规格。 串行闪存。 问题:如果串行闪存不兼容、至少有一个闪存能够通过 UART 与芯片通信、或者这也可能是 TI PC 软件无法对 WiFi 进行编程的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jurie、

    RTC 使用以32.768kHz 运行的慢时钟。 运行频率为40MHz 的快速时钟用于内部处理器和 WLAN 子系统。

    您是否正在尝试对 Service Pack 进行编程? 如何在 CC3100和主机 MCU 之间配置 UART 连接? 如果您还没有、请仔细阅读 CC3100产品线指南 、其中介绍了通过 UART 进行编程。

    存储用户配置文件和固件补丁更新需要外部串行闪存。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jurie、

    对此进行了任何更新?

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jurie、

    我一段时间没有听到你的声音。 我将关闭此主题。 对于任何其他查询、请启动一个新的查询。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6305.HardwareDesignReviewProcess-_2D00_-1p60.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的文件中是问题的答案。  CC3100R 选项卡已完成。

    请看一下。

    非常感谢。

    此致

    Jurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jurie、

    我刚刚完成了您的检查清单。 以下是我的评论:

    1) 1)引脚39是器件的直流/直流转换器输入之一、因此、为了使器件正常工作、您必须遵循此处的指南、并使用规格与推荐器件相似(如果不相同)的去耦电容器。

    2) 2)引脚61不需要上拉、因此您只需将其移除即可。

    3) 3)引脚4不需要上拉、因此您只需将其移除。 而下拉是可选的。  

    BR、