This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:FCC/ETSI 认证

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/804061/wl1835mod-fcc-etsi-qualification

器件型号:WL1835MOD

我们使用的是 VAR-SOM-SOLO 模块、该模块具有内置的 WiFi、部件号为-

WL1835MOD。

请澄清以下详细信息。

哪种类型的调制 技术?

自适应设备或非自适应设备。

FCC/ETSI 认证详细信息

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看以下链接以获取认证-

    www.ti.com/.../wl18xx-CERTIFICATION

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过 Hari 提供的链接、您可以下载该模块的认证报告。 在这里、您可以找到您请求的信息。

    1)调制技术-我们介绍 DSSS、CCK、OFDM 和 MCS 速率
    2)我们具有适应性(先看后谈)并实施 CCA (明确的渠道评估)
    3) 3)对于 FCC/ETSI 认证、您可以参阅报告。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要有关 WiFi 模块的详细信息、如 FBE 或 LBE 等设备类型以及更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在每份报告(FCC、IC、CE、日本)中、都有有关 WIFI 模块的详细信息。 我不确定您缺少哪些信息。 如果您可以提供详细列表、我们可以向您提供信息或详细信息。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能澄清我对 WL1837MODGIMOC 的疑问。 以下是查询:

    1. 使用的宽带调制类型?
    2. 自适应设备还是非自适应设备?
    3. 对于自适应设备:是基于 LBT 的 DAA 还是非基于 LBT 的 DAA?
    4. 适用于基于 LBT 的自适应设备、无论是 FBE 还是 LBE/
    5. 接收人类别?
    6. 传输工作模式?
    7. 设备的工作频率范围?
    8. 设备类型、例如:独立设备、插入式无线电设备、组合设备等?
    9. 运营环境状况?
    10. 无线电设备功率设置和一个或多个天线组件的预期组合、其对应的最大增益(G)和产生的 e.i.r.p.级别、同时考虑波束形成增益(Y)(如果适用于 处于接收模式的设备)、 天线组件增益和/或波束形成增益不同于发射模式、天线组件、它们对应的最大增益(G)和应用于接收模式的波束形成增益(Y)?
    11. 是否有可用于简化测试的特定测试模式?
    12. 独立无线电设备的标称电压、还是插入式设备的主机设备或组合设备的标称电压?
    13. 设备是否支持地理位置功能?
    14. 与设备预期用途相对应的最低性能标准?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到我的回答。 请注意、某些信息将在产品级别提供

    1. 使用的宽带调制类型? ->我们有20MHz 和40MHz 的 Wifi 信号、DSSS、CCK、OFDM、MCS 速率
    2. 自适应设备还是非自适应设备? ->自适应
    3. 对于自适应设备:是基于 LBT 的 DAA 还是非基于 LBT 的 DAA? -> LBT
    4. 适用于基于 LBT 的自适应设备、无论是 FBE 还是 LBE/-> LBE
    5. 接收人类别? ->您可以从我发送给您的上一个链接中的加拿大证书中获取此信息。
    6. 传输工作模式? -> a/b/g/n
    7. 设备的工作频率范围? ->这将由您决定最终产品。 您可以看到我们针对特定地区的2.4GHz 和5GHz 频段的测试报告。
    8. 设备类型、例如:独立设备、插入式无线电设备、组合设备等? ->产品级别的客户问题。
    9. 运营环境状况? ->产品级别的客户问题。
    10. 无线电设备功率设置和一个或多个天线组件的预期组合、其对应的最大增益(G)和产生的 e.i.r.p.级别、同时考虑波束形成增益(Y)(如果适用于 处于接收模式的设备)、 天线组件增益和/或波束形成增益不同于发射模式、天线组件、它们对应的最大增益(G)和应用于接收模式的波束形成增益(Y)? ->无波束形成
    11. 是否有可用于简化测试的特定测试模式? ->我们通过 Host 或 RTTT 使用校准器进行基于 GUI 的控制。
    12. 独立无线电设备的标称电压、还是插入式设备的主机设备或组合设备的标称电压? ->产品级别的客户问题。
    13. 设备是否支持地理位置功能? ->具体取决于您设置软件的方式。 我们的模块开箱即用、不是 我们支持 WW 模式
    14. 与设备预期用途相对应的最低性能标准? ->这是一个客户产品级问题。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请明确 WL1837MODGIMOC 的以下详细信息:

    1) 1)传输链编号?

    2) 2)自适应设备、无法切换到非自适应模式或 也可以在非自适应模式下运行的自适应设备?

    3) 3)设备实施的最大信道占用时间:?

    4) 4)以下每项测试的最坏情况运行模式:

    a)射频输出功率

    b)自适应性和接收器阻塞

    c) OOB 域中的发送器有害发射

    d)杂散域中的发送器有害发射

    e)接收器杂散发射

    f)功率谱密度

    5) 、这是发送操作模式:

    A)工作模式1:单天线设备

    B)工作模式2:智能天线系统-多根天线、不带波束形成

    c)工作模式3:智能天线系统-多根天线、带波束形成

    6) 6)对于智能天线系统:
    •接收链的数量:.
    •发送链的数量:

    7) 7)工作频率范围1:
    •工作频率范围2:

    8) 8)标称通道带宽1:
    •标称通道带宽2:

    9) 无线电设备电源设置和一个或多个天线组件的预期组合和
    它们对应的 e.i.r.p.级别:

    专用天线(带天线连接器的设备)
    具有相应天线的单功率级别
    多种电源设置和相应的天线
    不同功率级别的数量:..........
    功率级别1:...... dBm
    功率级别2:...... dBm
    功率级别3:...... dBm

    10) 10)描述可促进测试的测试模式:

    11)设备类型(例如 BluetoothRegistered、IEEE 802.11Tm[I.3]、IEEE 802.15.4Tm[I.4]、专有等):

    12) 12)根据接收器类别描述适用于设备的最低性能标准。

    您能否再次分享加拿大证书的链接。

    谢谢、

    Ruchita Shreeram Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruchita、

    我对拖延表示歉意。 请在下面查找我对 WL1837MODGIMOC 的答复:

    1) 1)传输链编号? ->最多可以是2个,具体取决于您配置设备的方式。 我们可以支持双天线。 请参阅数据表以了解更多详情和方框图。

    2) 2)自适应设备、无法切换到非自适应模式或 也可以在非自适应模式下运行的自适应设备? ->自适应

    3) 3)设备实施的最大信道占用时间:? -> 25mS

    4) 4)以下每项测试的最坏情况运行模式:->请参阅 可在 www.ti.com/.../wl18xx-certification 找到的测试报告

    a)射频输出功率

    b)自适应性和接收器阻塞

    c) OOB 域中的发送器有害发射

    d)杂散域中的发送器有害发射

    e)接收器杂散发射

    f)功率谱密度

    5) 哪种是发射工作模式:->这取决于您使用的是2根天线还是1根天线。 请参阅数据表。 我们不支持波束形成。

    A)工作模式1:单天线设备

    B)工作模式2:智能天线系统-多根天线、不带波束形成

    c)工作模式3:智能天线系统-多根天线、带波束形成

    6) 6)对于智能天线系统:
    •接收链的数量:.
    •发送链的数量:

    7) 7)工作频率范围1:->请参阅测试报告。 我们支持2、4GHz 频带和5GHz 频带
    •工作频率范围2:

    8) 8)标称通道带宽1:->我们支持20MHz 和40MHz。 这取决于您的实现方式。
    •标称通道带宽2:

    9) 无线电设备电源设置和一个或多个天线组件的预期组合和
    它们对应的 e.i.r.p.级别:->这取决于您的产品。

    专用天线(带天线连接器的设备)
    具有相应天线的单功率级别
    多种电源设置和相应的天线
    不同功率级别的数量:..........
    功率级别1:...... dBm
    功率级别2:...... dBm
    功率级别3:...... dBm

    10) 10)描述可简化测试的测试模式:->我们有 RTTT 或校准器。 WL1835MOD 也是如此

    11)设备类型(例如 BluetoothRegistered、IEEE 802.11Tm[I.3]、IEEE 802.15.4Tm[I.4]、专有等):->我们支持2.4GHz Wifi、5GHz Wifi、BLE、EDR、BT Classic。

    12) 12)根据接收器类别描述适用于设备的最低性能标准。 ->请参阅上的测试报告请参阅 http://www.ti.com/tool/wl18xx-certification 上的测试报告。 在这里、您可以找到用于 WL18MODGI 的加拿大报告。

    您能否再次分享加拿大证书的链接。