This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:闪存的出厂编程

Guru**** 2582415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/806035/launchcc3220modasf-factory-programming-of-flash

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

大家好、

我想知道 TI 生产流程中是否有任何预编程工具/机制允许客户在交付前将映像发布到 TI、并将该映像作为 TI 生产流程的一部分预先编程到模块内的外部闪存中? (暂时搁置成本)。

由于需要使用私钥来保护映像、因此从运行某些特定专有代码的模块开始将会更容易/更快。

如果原则上是可行的、我们可以提供更多详细信息、并探索更多需要生成的方式/内容(就图像而言)。

SWRA568 介绍了在量产线上对 CC3220进行编程的过程。 在第2节中、说明"在将串行闪存器件发送给制造商之前、串行闪存供应商可能能够使用 Gang 映像对其进行预编程。" 由于闪存已集成到模块中、CC3220MODASF 是否可以实现此功能?

谢谢、

古斯塔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gustaf、您好!

    让我们将此讨论移至电子邮件中。 关闭此主题。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:
    在大规模生产之前执行 Gang 编程时、我们还希望确保可执行文件的安全。 我可以知道如何操作吗?

    谢谢、
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    请参阅以下内容:

    1) 1) CC3220生产线指南

    2) 2) CC3x20安全特性应用手册  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将详细介绍一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    希望这对您有所帮助。 我将关闭此主题。 对于任何其他查询、请启动一个新的查询。

    谢谢、