This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:LAUNCHCC3220MODASF

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/806691/ccs-launchcc3220modasf-launchcc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我使用 code composer 成功地将程序上传到 LAUNCHCC3220MODASF,但无法将其保存在芯片上。 断开与计算机的 USB 连接后、程序立即被删除、然后我应该使上载变得更好。

SOP 连接在010上。

我们使用了 TI Code Composer 示例。

谢谢。

莫斯塔法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mostafa,

    若要在复位后保持代码持久性、需要使用 Uniflash 软件、请参阅:
    dev.ti.com/.../node
    www.ti.com/.../swru469

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫斯塔法

    CC3220SF 需要单独的工具来永久闪存程序。 使用 CCS 只是临时的。

    此处提供了工具使用说明:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABEoqU9o3snoxDcmIpW0EA__fc2e6sr__LATEST

    此处提供了 E2E 主题的一些说明:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/675936?CCS-CCSTUDIO-Burn-using-CCStudio-8-without-uniflash

    CE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CE、Jan、感谢您的帮助。 闭合螺纹。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesu、

    很抱歉耽误你的时间。 我尝试使用 SOP 跳线并使用 UNIFLASH 工具烧录映像、但没有成功。

    有什么帮助? 有四张图片、您能告诉我我哪里出错了吗?

    谢谢。

    莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好- CE、

    很抱歉耽误你的时间、感谢你的帮助、你能告诉你另一种创建图像的方法吗? 或者如何在不使用 uniflash 的情况下将程序保存到 cc3220中? 因为我没有成功地将  程序保存在我的 cc3220sf 上。  

    谢谢。

    莫斯塔法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    很抱歉耽误你的时间、感谢你的帮助、我没有成功地将程序保留在我的 cc3220sf 中、你能再给我一个帮助。

    谢谢。

    莫斯塔法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫斯塔法

    Uniflash 对我来说很好。 若要进行编程、请确保已连接、然后单击"刻录"、再单击"编程映像"。 请告诉我它是否成功或您遇到错误。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我的步骤是>>连接|刻录| 连接 |程序映像。 当我单击"program image"时、器件状态变为"Connected off"。

    谢谢。

    莫斯塔法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

    您提供的图像显示编程成功。 如果内存正常、器件应在完成后自动从 Uniflash 断开。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫斯塔法

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有新问题、可以随时发布新主题。

    Jesu