This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:HCI 初始化超时

Guru**** 2546480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/803245/linux-wl1835mod-hci-initialisation-timeout

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

您好!

HCI 初始化期间出现超时。 HCI 接口似乎在蓝牙脚本执行期间停止(TIInit_11.8.32.bts)。
我在研究了该 BTS 的内容并逐部分测试后指出、"FW Service Pack"部分末尾的4行是有罪的。 通过将这些线路放置在 BTS 的末尾(恰好在"Send_HCI_VS_Stop_VS_Lock 0xFE38"之前)、一切都很好!

是否可以知道这些线路的用途是什么?

提前感谢、
Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 Bluetopia Stack 还是 Bluez? 您是否正在使用最新的 BT Service Pack?

    www.ti.com/.../WL18XX-BT-SP

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    我正在使用 Bluez 堆栈。 BT Service Pack 是最新版本(4.3)

    Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。。。 您是否尝试使用较低的 HCI/UART 波特率? 您使用的是哪种主机? 请使用 BT 固件日志查看控制器上是否有服务请求下载。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了115200波特的这些结果。 主机正在运行 Linux 内核4.9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、bluez BTS 解析器是否会导致问题。 您可以获取固件日志吗?

    我不记得在我的 AM43x 设置中使用 Bluez5.3时看到了此问题

    谢谢