This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:TIDA-010007电网物联网参考设计、使用 WiFi 将断路器和传感器连接到其他设备

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/802853/cc3220sf-tida-010007-grid-iot-reference-design-connecting-circuit-breakers-and-sensors-to-other-equipment-using-wifi

器件型号:CC3220SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3200CC3100

您好!

我只是下载了参考设计文档和技术材料、但我没有找到任何与软件相关的内容。 我是否错过了什么? 或者页面上没有下载软件包? 是否可以检索软件?

此致、

Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massimo、

    我也看不到页面上的软件。 更重要的是、文档显示它位于设计文件中、但当我检查时、它并不容易进入。

    请给我一些时间来跟踪工程师并了解正在发生的情况。 可能会在明天回复。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经跟踪并联系了 TI 设计的所有者。 等待响应。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确。

    谢谢、
    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美、谢谢。
    Massimo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Massimo、您好!

    对拖延表示歉意。 所有者提到、TI 设计使用了 SimpleLink Academy 中的一些示例。 在我看来、TI 设计更注重于说明电网领域所需的器件功能、而不是使用 SW 进行演示。

    我已要求他们向我发送示例、但仍在等待回复。

    同时、您正尝试做些什么、这样我就可以向正确的方向指示您?

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我在阅读这部分描述后就产生了兴趣:"此设计能够 设置 Wi-Fi 网络或连接到外部网络、传输数据并优化电源。 数据传输方案包括在器件之间或向云无线发送/接收控制、状态、设置、固件更新。 在始终连接、间歇性连接和休眠模式之间切换器件可优化电网应用的功耗。"

    我也感兴趣的另一点(与应用手册无关)是如何连接到与 TI MQTT 实施或 IBM-PAHO 实施相同 MQTT 客户端的不同 MQTT 经纪人。 我的意思是同一个应用程序可以选择连接到 AWS、IBM-Watson 或 Microsoft Azure 等。

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    在我介绍软件细节以便您可以自行测试/运行这些功能之前、请确保您已按照 入门指南 进行设置。  

    要了解如何设置 WiFi 网络(AP 模式)或连接到一个(站点模式)、SDK 中的"network_terminal"示例是一个很好的开始位置。 此应用程序具有一个 CLI、允许您使用 wlan_ap_start 等命令来配置和启动网络、以及使用 wlanconnect 连接到外部网络。

    您可以在此处的 SimpleLink Academy 上找到"network_terminal"教程 。  

    对于无线(OTA)、 我们还提供了"cloud_ota"示例以及 SimpleLink Academy 教程。

    对于功耗、我们的"power_measuring"示例提供了一个 CLI 来配置您希望使用的功率模式。

    关于 MQTT、我们在 此处提供了所有提到的云平台的示例一次只能有一个 MQTT 客户端。  

    这些示例应允许您轻松设置和运行大多数这些功能。

    我知道这是很多信息。 如果您需要更多详细信息或有任何疑问、请告诉我。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    您想编写自己的应用程序或更好地了解某些特性或功能的工作方式时、我们的编程人员指南也是一个很好的资源。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我已经在使用 CC32xx MCU 和模块、我知道您指向我的文档、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经阅读并了解了它、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息吗?

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    我给他们发送了另一封电子邮件-希望他们能尽快回复我。 如果他们无法发布示例、我应该注意到、我怀疑此 TI 设计的软件示例使用的其他功能是我在前面的示例中没有指出的。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    您认为我们的产品适用于哪种类型的终端设备?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我主要在使用3种不同的器件。 第一个是 基于 CC3100/CC3200的医疗设备的更新、它是低于1GHz 传感器网络和云之间的网关。 第二个平台 是通用硬件平台的基础、用于将在博物馆、考古遗址和艺术画廊中使用的无处不在的计算应用、第三个平台是 IIoT 应用程序客户端。 lsat 2基于 CC3220、但可以移植到 CC3235。

    目前、对于最后两个项目、我正在研究是否可能从第一个项目(主要是接口层)移植某些代码、但 SimpleLink 版本似乎太不相同、无法证明端口合理、 似乎最好仅保留 SW 接口、并根据需要通过引信重写源代码函数。

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    感谢您的分享。 的确、我们的 SDK 从第1代到第2代发生了巨大变化。 但是、我们有一份软件迁移指南、其中介绍了更新所述医疗设备的软件的所有步骤。 在下面与您分享、以防您重新考虑。

    http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc32xx_sdk_1_40_00_03/docs/simplelink_mcu_sdk/SimpleLink_Gen1_to_Gen2_SDK_Migration_Guide.html

    我收到了来自 TI 设计的软件示例。 看起来、他们使用 MQTT_CLIENT 示例作为基础来构建示例。  

    我将向您发送一个请求、要求您将其私下发送。

    还有其他问题吗?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    有许多不同之处、其中一些也在硬件中(无法解决)、但许多差异似乎只是定义标签不同、而其他 API 更改不同。 我不理解为什么您没有更新示例、现在第1代和第2代之间有不同的示例、它们不兼容。 但是、如果我很好地了解源代码、似乎可以合并/修改某些源代码以更正错误或修改我更感兴趣的部分中的行为、例如安全文件系统和证书管理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    从第1代到第2代的软件变化很大、其原因不仅仅局限于我们的 Wi-Fi 微控制器产品。 我们基本上对 SimpleLink MCU 上的许多 API 进行了标准化、增加了 POSIX 支持、增强了安全性、并通过提供季度发布来提高质量和维护。 如果您想了解更多详细信息、 请点击此处查看

    如果您对我们的安全文件系统和证书管理有具体问题、请创建新的 E2E、以便其他社区成员可以找到相关主题。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    谢谢、我收到了源代码、现在我将更好地查看它。 我还想看看其他 SimpleLink MCU、我了解模块级别的标准化、但只是更改应该具有完全相同含义的#define 似乎不是一个好主意。 还有太多常见的 deines 标签也可能与其他库中包含的用户标签或标签相冲突、这是一种很难找到的错误类型。

    如果我有更多问题、我将打开一个针对正确论点的不同 TT。
    感谢您的帮助、

    Massimo