Thread 中讨论的其他器件:CC3200、 CC3100
您好!
我只是下载了参考设计文档和技术材料、但我没有找到任何与软件相关的内容。 我是否错过了什么? 或者页面上没有下载软件包? 是否可以检索软件?
此致、
Massimo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jesu、
我在阅读这部分描述后就产生了兴趣:"此设计能够 设置 Wi-Fi 网络或连接到外部网络、传输数据并优化电源。 数据传输方案包括在器件之间或向云无线发送/接收控制、状态、设置、固件更新。 在始终连接、间歇性连接和休眠模式之间切换器件可优化电网应用的功耗。"
我也感兴趣的另一点(与应用手册无关)是如何连接到与 TI MQTT 实施或 IBM-PAHO 实施相同 MQTT 客户端的不同 MQTT 经纪人。 我的意思是同一个应用程序可以选择连接到 AWS、IBM-Watson 或 Microsoft Azure 等。
Massimo
您好、Massimo、
在我介绍软件细节以便您可以自行测试/运行这些功能之前、请确保您已按照 入门指南 进行设置。
要了解如何设置 WiFi 网络(AP 模式)或连接到一个(站点模式)、SDK 中的"network_terminal"示例是一个很好的开始位置。 此应用程序具有一个 CLI、允许您使用 wlan_ap_start 等命令来配置和启动网络、以及使用 wlanconnect 连接到外部网络。
您可以在此处的 SimpleLink Academy 上找到"network_terminal"教程 。
对于无线(OTA)、 我们还提供了"cloud_ota"示例以及 SimpleLink Academy 教程。
对于功耗、我们的"power_measuring"示例提供了一个 CLI 来配置您希望使用的功率模式。
关于 MQTT、我们在 此处提供了所有提到的云平台的示例。 一次只能有一个 MQTT 客户端。
这些示例应允许您轻松设置和运行大多数这些功能。
我知道这是很多信息。 如果您需要更多详细信息或有任何疑问、请告诉我。
Jesu
您好、Jesu、
我主要在使用3种不同的器件。 第一个是 基于 CC3100/CC3200的医疗设备的更新、它是低于1GHz 传感器网络和云之间的网关。 第二个平台 是通用硬件平台的基础、用于将在博物馆、考古遗址和艺术画廊中使用的无处不在的计算应用、第三个平台是 IIoT 应用程序客户端。 lsat 2基于 CC3220、但可以移植到 CC3235。
目前、对于最后两个项目、我正在研究是否可能从第一个项目(主要是接口层)移植某些代码、但 SimpleLink 版本似乎太不相同、无法证明端口合理、 似乎最好仅保留 SW 接口、并根据需要通过引信重写源代码函数。
Massimo
您好、Massimo、
感谢您的分享。 的确、我们的 SDK 从第1代到第2代发生了巨大变化。 但是、我们有一份软件迁移指南、其中介绍了更新所述医疗设备的软件的所有步骤。 在下面与您分享、以防您重新考虑。
http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc32xx_sdk_1_40_00_03/docs/simplelink_mcu_sdk/SimpleLink_Gen1_to_Gen2_SDK_Migration_Guide.html
我收到了来自 TI 设计的软件示例。 看起来、他们使用 MQTT_CLIENT 示例作为基础来构建示例。
我将向您发送一个请求、要求您将其私下发送。
还有其他问题吗?
Jesu
您好、Massimo、
从第1代到第2代的软件变化很大、其原因不仅仅局限于我们的 Wi-Fi 微控制器产品。 我们基本上对 SimpleLink MCU 上的许多 API 进行了标准化、增加了 POSIX 支持、增强了安全性、并通过提供季度发布来提高质量和维护。 如果您想了解更多详细信息、 请点击此处查看。
如果您对我们的安全文件系统和证书管理有具体问题、请创建新的 E2E、以便其他社区成员可以找到相关主题。
Jesu
您好、Jesu、
谢谢、我收到了源代码、现在我将更好地查看它。 我还想看看其他 SimpleLink MCU、我了解模块级别的标准化、但只是更改应该具有完全相同含义的#define 似乎不是一个好主意。 还有太多常见的 deines 标签也可能与其他库中包含的用户标签或标签相冲突、这是一种很难找到的错误类型。
如果我有更多问题、我将打开一个针对正确论点的不同 TT。
感谢您的帮助、
Massimo