This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:不会出现具有 WL1835MOD 的定制板

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/803144/wl1835mod-custom-board-with-wl1835mod-will-not-come-up

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835

我有一批电路板、它们松散地利用基于 BeagleBone Black 无线的定制设计。  这些器件上的 WL1835MOD 芯片从未出现(内核加载期间超时)。  所有电源正常启动、慢时钟正确、但 UART_DBG_BT 在启动后永远不会变为高电平。  该引脚仅路由到测试焊盘、其他什么也没有。  集成指南注意:"默认情况下、使用 WiLink 的内部拉电阻(典型值90K)设置工作模式"。  哪些因素会导致该引脚上的内部上拉电阻器无法启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否验证了 DTS 文件中的引脚多路复用器?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它们应该正常、因为与 WL1835的连接与 BBBW 的连接相同、同一图像使其正常运行。 但是、您能否澄清这会如何影响 UART_DBG_BT 线路在启动时被拉为高电平? 我从文档中了解到、这是加电时的默认配置、加电后该线路应立即变为高电平、而无需主机处理器进行任何交互/加载 DTS 文件。 这是不正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,BT_UART_DBG 关断,断电后的状态为 pu: www.ti.com/.../wl1835mod.pdf

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh、

    是的、那么您能否给出在上电后 BT_UART_DBG 不会被拉高的一些原因? 除了一个测试点、我们没有任何东西连接到这个引脚。 所有 I/O 信号都被适当地电平转换为1.8V、并且 VBAT 和 VIO 都是稳定的并且电压正确。

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,
    -在操作模式下,可能 wl8无法正常启动
    -您在哪里可以确切地看到故障? 您是否在系统引导期间看到内核检测 SDIO 卡?
    您曾提到过它超时-您能详细说明一下吗

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已确定相关器件已损坏。  在未连接天线的情况下启用芯片会损坏芯片吗?

    现在、WiFi 正常启动、但蓝牙不启动。  我们在系统日志中看到以下内容:

    5月23日17:19:58 BeagleBone bb-wl18xx-Bluetooth[2186]:初始化超时。

    有趣的是、蓝牙在内核加载后约4秒内启用、并从那时起保持启用状态(并且在任何时候都不会脉冲)、 但在 BeagleBone Black 上使用相同的 Linux 映像时、我们注意到蓝牙直到很晚才启用、并且通常与 WiFi 同时启用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,不是我不相信启用没有天线的芯片会损坏芯片。 在其他情况下、您可能会损坏芯片-例如加电顺序不正确等 请告诉我们 BT 在您的终端是否仍然无法正常工作。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh、

    BT 在上一帖子中仍无法正常工作:

    5月23日17:19:58 BeagleBone bb-wl18xx-Bluetooth[2186]:初始化超时。

    有趣的是、蓝牙在内核加载后约4秒内启用、并从那时起保持启用状态(并且在任何时候都不会脉冲)、 但在 BeagleBone Black 上使用相同的 Linux 映像时、我们注意到蓝牙直到很晚才启用、并且通常与 WiFi 同时启用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种内核版本和文件系统?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debian 9.5。  问题看起来好像是芯片在电路中损坏了。  是否可以与您私下分享我们的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我将与我们的硬件团队联系、他们将通过这篇文章来查看您的原理图。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以通过电子邮件将设计文件发送到此处以供查看: wifi-dualmodebt-hw-reviews@list.ti.com

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

    很好-已发送电子邮件。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我已收到您的文件。 我现在将关闭此主题、我们可以通过电子邮件继续进行通信。

    谢谢、

    Alexis