This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:初始化器件失败。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/801830/cc3220sf-failure-to-initialize-the-device

器件型号:CC3220SF

大家好、我正在运行一个具有5-6个线程的应用、并且器件运行正常、在某些情况下、如果发生电源故障、并且在一段时间后、如果为器件供电、则不会执行预期的操作。

我的主函数:

int main (空)

pthread_t thread =(pthread_t)空;
pthread_t gSpawn_thread =(pthread_t) NULL;
pthread_attr_t pAttrs、pAttrs_spawn;
struct sched_param primParam;
int retc;
int detachState;

/*呼叫板初始化函数*/
Board_initGeneral();

/*初始化连接到网络处理器和外设 SPI 的 SPI 接口(如果在板级配置文件中定义)*/
InitTerm();
LOG_OUT ("UART 已初始化\n");
spi_init();
GPIO_init();
I2C_init();
adc_init();
_wl_watchdog_timer_init();
wl_timer_init();
I2C_Initialization ();

InitTerm 是用于设置 USB 日志的函数:

UART_Handle InitTerm (void)

UART_Params uartParams;

UART_INIT();
UART_PARAMS_INIT (uartParams);

uartParams.writeDataMode = UART_DATA_TEXT;
uartParams.readDataMode = UART_DATA_TEXT;
uartParams.readReturnMode = UART_return_full;
uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
uartParams.baudrate = 115200;

uartHandle = UART_OPEN (Board_UART0、uartParams);
/*从 LPDS 依赖项中删除 UART 接收*/
UART_CONTROL (uartHandle、UART_CMD_RXDISABLE、空);

return (uartHandle);

一旦 调用 Board_initGeneral() 和  InitTerm (), 我就会打印日志,它运行正常,应用程序也运行正常, 但是、在重新插入电源的随机情况下、器件不会打印日志、因此应该出现故障、这是上述功能之一。 此问题我无法生成、它是在电源故障时随机发生的。

为此 原因,问题可能出在哪。

2.是否阻止要调用的主函数或上述任何函数阻止执行某项操作。

此致、

Chiranth H D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chiranth、

    如何检查日志? 您是否在 PC 上使用终端应用程序? 断开电源时、是否从 USB 上拔下设备?

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:
    我正在使用终端应用程序捕获日志、我不是从 USB 拔下设备、它将连接到 PC、通电后将开始记录、但有时甚至在打印日志之前、设备就会挂起。 如上所述,我之前使用的是 BoardInit()和 UartInit()函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chiranth、

    您能描述一下断电事件的含义吗? 我不关注问题是什么。 如果断电、日志将停止。 如果重新插入器件、器件将被重置、并且应该重新启动您刷写的任何应用程序映像。

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我假设您已经解决了您的问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时发布对此主题的响应、或打开有关此问题的新主题。